欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

板材常用的铆接加工是什么?解说其类型和特点

  • 2022.12.14 10:27:39
  • 米思米
  • 2095

在制造机器和产品时,将零件连接在一起称为“接合”。此次将说明一下在接合加工中,板材加工所常用的“铆接”的类型和特点。

什么是铆接?通过折弯实现的接合加工

板材常用的铆接加工是什么?解说其类型和特点

像折弯加工这类使金属变形的加工统称为“塑性加工”。铆接也是一种塑性加工。

有两种主要的铆接方法。第一种方法是将圆筒或轴插接合件的孔中,然后挤压其端部,以防止圆筒或轴脱落。它们被称为铆钉。可以类比一下的订书机。使用订书机,使订书钉穿过纸张后,弯曲订书钉的顶端来固定纸张。就是像这样使轴的顶端变形以防止部件脱落的方法。

另一种方法,是将要结合的钣金本身进行变形接合。如折弯两块叠放的钣金,或者将原料上的齿穿过另一个原料上的孔并将齿折弯。这就像是弯折糖果袋的边缘来封口一样。

铆接加工适用于无法焊接的金属的接合。优点是成本低,加工时间短。尤其适合于薄板的接合,因此多用于精密钣金领域。

另一方面,铆接与螺丝不同,一旦接合,除了破坏零件之外,没有其他方法可以拆分。所以需要兼顾可维护性等进行设计。


在板材上进行的铆接加工的类型

板材常用的铆接加工是什么?解说其类型和特点

有以下几种使部件本身变形的铆接,主要用于板材。

  • 卷边
    卷边接缝是将两块要接合的板的端部稍微折叠起来,以将啮合部分压平的方式使之变形进行固定的方法。外形美观,铆接强度高。多用于家用电器和管道等。

  • 折边
    将重叠的板的边缘一起卷起折弯的接合称为折边铆接。常用于制造储存液体的容器,如饮料罐和燃料罐等。强度取决于板的折叠方式。

  • 定点
    它是以用冲压机冲出半孔的方式使重叠的钣金变形固定的方法。特点是加工不花时间,该接合能够抵抗任何方向的力。

  • 角部
    它是在钣金箱角部等连接两个部件时经常使用的铆接。特点是无需进行焊接等,就能在角部进行接合。根据铆接的形状,能够获得牢固的接合。

金属板以外的铆接。铆钉和孔眼

板材常用的铆接加工是什么?解说其类型和特点

除了钣金,还有其他的铆接方法。铆钉和孔眼是从桥梁钢筋的接合、船舶和飞机等大型设备到服装上的掀扣按扣等日用品被广泛使用的铆接方法。

在用于小件物品和服装的小型铆接的情况下,也可以使用手动工具进行加工,但在工厂等中,多数都使用称为铆钉机的铆接机。铆接机的原理与冲压机基本相同。

总结

铆接是将多个零件结合起来的方法之一,是利用金属塑性变形的加工方法之一。也可以接合铝等不适合焊接的金属,其特点是能够在短时间内进行加工。尤其是钣金铆接,在精密钣金等领域被广泛使用。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities